This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:有关行为的问题

Guru**** 2767755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1271426/sn74lvc1g123-question-about-the-behavior

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

我收到了2个有关 SN74LVC1G123的问题。 请支持。

1) 1)该器件是否能够 从电源电压达到工作电源电压的电压处接收输入并在没有等待时间的情况下输出脉冲?

2) 2)如果 A=L、B=H 和 CLR=H、那么电源电压电流的工作范围是什么输出状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    1. 这取决于它的配置方式。 电源应处于工作范围(1.65V 至5.5V)内。 只要它处于这个范围内、只要你在输入上牢记 VIH 和 VIL 电平、它应该工作正常。 如果器件电压低于1.65V、可能无法正常工作。
    2. 同样、如果高于建议的工作范围且输入处于正确的转换范围内、这将产生脉冲。 如果您的电源电压低于建议的工作范围、它可能会产生脉冲、那么许多 CMOS 输入会在大约1V 时开始传导电流、但可能无法按预期工作。

    此致!

    马尔科姆