This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:阈值电压是否会影响频率

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1271006/cd40106b-whether-the-threshold-voltage-will-impact-frequency

器件型号:CD40106B

您好!

是否需要确认、 阈值电压是否会影响非稳态多谐振荡器的输出频率?

此外、根据以下提及的图、确认 CD40106的 Threshold Voltage 值、

此致、

Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、频率取决于 VN 和 VP。 这些阈值具有较大的容差。

    如果您关心的是准确的频率、请改用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。 您能否提供任何说明阈值电压对频率影响的应用手册?

    此致、

    斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们已经测试了 CD41016、并在下方附加了输入和输出波形。

    根据 上面捕获的波形、我们 认为 VP = 2.9V 且 VN = 1.9V (这与数据表规格相同)。 应用数据表公式、我们得到的是1.35KHz、而示波器捕获显示的是2.09KHz。 请告诉我们这种差异的原因。

    此致、

    斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CD40106B 具有5V 电源时、VN 可以位于0.9V 和2.8V 之间、VP 可以位于2.2V 和2.6V 之间。此外、电容器可能具有巨大的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinkanth:

    我们没有任何应用手册(就我而言)可以解释原始文章中给出的公式之外的效果。 只需采用将 VT+作为 Vp、将 VT-作为 Vn 的方程即可、您应该没有问题。

    如果您想得到一个特定频率、那么您可能应该测量该器件的特定 Vp/Clemens、因为那里有一个像 Vn 所说的范围。 此外、如果是高容差、我还会测量您使用的电容器。

    此致!

    马尔科姆