This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:请求器件 CDM ESD 分类等级

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1271332/sn74lvc2g74-q1-ask-for-device-cdm-esd-classification-level

器件型号:SN74LVC2G74-Q1

大家好、

我的客户想知道   SN74LVC2G74-Q1的 CDM ESD 分类等级。

您能帮助提供吗?

谢谢。

莫利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Molly:

    ESD 为2000V HBM、200V MM 和1000V CDM。 数据表中提供了该信息、以供将来参考。

    此致!

    马尔科姆