This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74:SPICE 模型问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74, SN74HCS04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1271077/sn74hcs74-spice-model-issue

器件型号:SN74HCS74
主题中讨论的其他器件: SN74HCS04

您好-

我认为 SN74HCS74 Spice 模型还有一个问题(2年前、我在 E2E 论坛上的上一主题中提出了一个有关该主题的问题、您已经解决了它)。

似乎所有输入上都存在过大的电容。   请参阅此原理图:

基本来说、我将一个"50kHz"方波输入到 SN74HCS74的时钟输入中。  Q_N 输出被重新连接到 D 输入端、从而形成一个2分频电路。  我还使用 SN74HCS04逆变器模型进行比较。  相同的方波进入两个级联的 SN74HCS04。  最后、Q 输出也被发送到另一个74HCS04。   以下是所有这些信号的示波器视图:

布线的顶部是 VM1、底部是 VM6。  Vm1是输入时钟。  Vm2等于2 Q 输出。  Vm3除以2 Q_N 输出(反馈到 D 输入端)。  VM4是 SN74CHS04反相的 Q 信号。  VM5是 SN74HCS04反相的输入时钟信号。  VM6是来自另一个 SN74HCS04的双反相时钟

这表明 SN74HCS74 Q_N 输出无法驱动其 D 输入。  如迹线 VM3所示、它的上升时间约为6或7usec。 和大约2us 或3us 的下降时间。  但问题不在 SN74HCS74输出模型中、而是在输入上。  Q 输出可以正常驱动 VM4上的 SN74HCS04输入。  和 SN74HCS04输出可驱动其他 SN74HCS04输入(VM5和 VM6)。  SN74HCS74输入有问题。  我已验证 SN74HCS74时钟输入是否存在此问题。  如果我使用 SN74HCS04的输出驱动时钟输入、我会看到类似的长上升和下降时间。  我还没有检查 PRE 和 CLR 输入。

一些实验表明 SN74HCS74模型输入看起来大约像是接地的10nF 电容器。  但用于 SN74HCS04模型的输入看起来很好。

谢谢!

-兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Randy、

    在该模型中、似乎输入电容值是错误的:

    对于 CA 和 CB、我建议将1E-08替换为1.5E-12、这样可获得3pF 的输入电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有效。  我还尝试了 CA = 5E-12和 CB = 5E-12、因为这是74HCS04型号中使用的、且也能很好地运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Randy、

    很高兴它能为您效劳。

    更正了我之前的陈述-只有 Ca 会影响输入电容、Cb 在这个模型中无关紧要。

    我们的许多模型在内部将该缓冲模块的 A 和 B 短接在一起、但这一个将 B 端接至 VCC:

    1pF 和10pF 之间的任何值都可以正常工作-- 3pF 非常接近实际器件在输入端的情况。