This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCU04A:在第二级生成的波形异常。

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1271610/sn74hcu04a-waveform-generated-at-the-second-stage-is-abnormal

器件型号:SN74HCU04A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1GX04

大家好、

我使用 SN74HCU04APWR 作为振荡器、但第二级生成的波形异常。 你有什么建议吗?
使用的相关电路1Y 和2Y 的波形如图所示。
2Y 侧的波幅似乎无法达到 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定波形标记正确? 振幅不应变小。

    第二级放大器应进行缓冲、以获得适当的数字输出信号。 或者至少添加更多的非缓冲级。

    我不知道 HC 对于18 MHz 在3.3V 时的运行速度是否足够快。SN74LVC1GX04可能是一个更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到的一件事是 R297为0欧姆-通常您需要1k 欧姆范围内的器件来降低晶体的功耗。 这对您的系统来说是可以的(HC 驱动器相当弱)、但这是我首先要调整的。 我会从大开始(可能是2.2k)、如果需要、则向下移动以实现稳定性。

    我还会按照克莱门斯的建议再次检查测量结果,并尝试另一个 IC 来确保您测试的测量结果没有任何问题——以防通道2受损。