This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:IBIS 模型问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1270540/sn74axc4t774-ibis-model-question

器件型号:SN74AXC4T774

我的客户在信号完整性仿真中使用 SN74AXC4T774RSV 电平转换器 IBIS 模型。 可以从 TI 网站下载 IBIS 模型。

 

"在我们的设计中、我们需要3.3V 和1.2V 两种类型的 IO。 但是、此电平转换器 ibis 型号中没有1.2V 型号(请参阅下面的屏幕截图)。    该 IBIS 模型是否适用于1.2V IO、这意味着电源轨为1.2V、但使用1.8V IO 模型/1.8V 数字输入模型?

 

TI 是否可以为电平转换器 IBIS 模型提供1.2V 输入和3.3V 输出的 IO 模型以及1.2V 数字输入模型?"

 请告知:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    IBIS 模型验证输出的信号完整性。 您可以使用3.3V 模型来提供3.3V 输出。

    如果需要1.2V 电压、请参阅下面的谢谢内容。

    e2e.ti.com/.../2047.sn74axc4T774.ibs

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型是否还会输入1.2v 并输出3.3V?   此模型可以 用作 ADS IBIS 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、您也可以将 AXC EVM 用于其他测试、谢谢。

    此致、

    迈克尔.