This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC244A 的输出抖动特性

Guru**** 2813485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1272050/sn74lvc244a-output-jitter-characteristics-of-sn74lvc244a

器件型号:SN74LVC244A

大家好、

我想使用 SN74LVC244A 将一个振荡器的输出分为四个输出、如下所示。

在这种情况下、您是否有关于 SN74LVC244A 输出抖动特性的任何信息?


如果没有信息、请介绍可能显示输出抖动特性的任何其他逻辑 IC。

我知道使用时钟专用缓冲器是一种常见的设计、但我正在考虑这样的技术来降低成本。

此致、

Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi:

    我们不分析逻辑器件的抖动特性。 一般而言、较快的系列(AUC 或 AUP)最有可能具有最少的抖动。 但是、这些信息都无法测量。