This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102和 TXS0104最大容性负载

Guru**** 2382080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1272396/txs0102-txs0102-and-txs0104-max-capacitive-load

器件型号:TXS0102

您好!  

我们是否具有这两个转换器可以支持的最大容性负载?

从数据表和应用手册来看、它从未指定绝对数字。

https://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf?ts = 1694158703316&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSCEA044%2526nr%253D48

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    此最大容性负载与您的系统要求所需的数据速率相关。 考虑到这一点、我们建议 TXS 系列器件的最大容性负载小于70pF、以便在信号完全驱动到输出电源轨之前、一次性电路不会超时。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    数据速率为400kHz。  您是否有最大电容负载与数据速率对比图?

    Rgds、
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像 I²C μ C。

    对于最坏的情况、请参阅 I2C 总线上拉电阻计算;请注意、TXS 已具有内部10 kΩ 上拉电阻、其边缘加速器会使其更快一些。 您应该添加用于外部上拉的封装、但可能实际上不需要它们。