This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:負荷側の制限 μ A

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101, TXU0101, SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1272039/txb0101

器件型号:TXB0101
主题中讨论的其他器件: TXU0101SN74LXC1T45

VCCA=、VCCCB=5V、OE=3.3V。 一个50kΩ 下拉电阻器连接到 TXB0101的 A。 3.3V 系统连接至 CPU。 速度为100kHz。 如果连接到5V 电路、则它将无法工作。 (即使5V 电路未连接、也能正常工作)。 可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何长迹线、电缆或连接器?

    "不工作"到底是什么意思? 什么是输入和输出波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    コネクタが付属しています。ケーブル長は約2〜3mです。波形速度は1kHzです(100kHzは間違っています)。プルダウン抵抗を取り外しました。Aを3.3Vにすると発振するようです。AとBはどちらも約6Vp - pです。解決策はありますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 无法与如此长的电缆配合使用。 (边缘加速器无法克服容性和感性负载、任何振铃都会导致振荡。)

    您正在使用什么协议? 对于单向信号、TXU0101将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0101は固定方向です。双方向コンポーネントはありますか º?プロトコルは º SDI12 です。º

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法为 SDI12使用自动双向转换器。

    您需要像 SN74LXC1T45这样的方向控制转换器。