This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 缓冲器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267882/spi-buffer

主题中讨论的其他器件:SN65LVDT14

大家好、

我们的任何逻辑产品系列能否用作在10MHz 上通过3英尺电缆运行的非板载 SPI 传感器的缓冲器?

-凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您几乎可以使用任何逻辑缓冲器、但90cm 足够长、因此您将获得传输线路效果并需要正确的端接。

    电缆可能对交叉耦合、尤其是环境噪声敏感、因此我认为您不能使用单端逻辑、但必须使用差分信号、例如 LVDS。 有适用于 SPI 的集成收发器(SN65LVDT14/41)、但您也可以使用较小的发送器/接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Clemens、如果客户还希望在10MHz 处通过3英尺电缆运行 PDM 音频接口(时钟/数据)、您是否有可以通过 LVDS 支持 PDM 音频接口的类似 LVDS 缓冲器? 我怀疑使用带有 PDM 接口的单端逻辑缓冲器会具有与上述 SPI 相同的风险。 即使 LVDS 缓冲器不兼容 PDM、我也认为双通道 LVDS 缓冲器可以在这里工作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个方向上的信号总数是多少? 您可以 根据需要组合 LVDS 驱动程序/审查器/收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您一如既往的帮助!

    Kevin:

    接口收发器产品系列只有可在10MHz 下工作的 RS 至485收发器。  与 Clemen 关于 LVDS 收发器的建议类似、这将使用适用于每个单端信号的差分方案来扩展信号。 RS 至485收发器具有更高的输出 、以应对噪声更大的环境、但凭借高数据速率裕量和更安静的环境、LVDS 收发器将是更好的选择。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    对于 SPI、不建议使用这么长的传输线。 正如 Clemens 提到的、超过90厘米将产生传输线路效应。 为了增加传输长度并避免信号完整性问题、可使用 LVDS 等差分信号。 我们有一个应用手册讨论了该主题: 通过 LVDS 接口传输 SPI

    我不太熟悉 PDM 音频接口、但它看起来像是一个典型的逻辑信号。 则 LVDS 在这里仍然可以工作。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、Joshua -我们看了  SN65LVDT14/41、但由于电缆限制、他们需要运行3线 SPI。  我们可以建议符合以下要求的其他哪些 SPI 缓冲器?

    "我需要运行3线 SPI (4个双绞线的+3.3V/GND、CS、SCK、SDI/SDO)。  这意味着数据线(SDI/SDO)需要是双向的、除非有一种有效的方法背靠背连接 MISO/MOSI 驱动器对、否则它在外观上不像 SN65LVDT14/41那样支持。  我在应用手册的任何地方都没有看到引用的内容。  是否有配置可在3线 SPI 配置中使用 SN65LVDT14/41?  或者是否有更合适的器件? "

    谢谢。

    -凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两侧是否都有方向控制信号? 否则、将无法进行双向差分传输甚至缓冲。

    您可以将 SDI/SDO 信号作为单端信号单独运行、从而获得最佳效果。