This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:通过 TXS0108E 时无法获得5V/3.3V 的1PPS

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1272057/txs0108e-i-am-not-getting-1pps-which-is-of-5v-3-3v-when-passed-through-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0101

我将使用 ZCU111 Xilinx 射频板、并通过 PMOD 连接器传递1PPS、该连接器继而连接到 TXS0108E。

我无法为我的 FPGA 获得正确的1PPS。 我看到炒 PPS 了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 在高容性或电感负载下无法正常运行、例如长布线、电缆或连接器。

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高流明:排除长布线/电缆/接头问题。 我尝试了环回、假设有一个 PMOD-0连接器、内部生成的 PPS 并连接到 PMOD-1作为输入。

    内部生成的 PPS 具有50%的占空比。

    我正在观察

    我在 PMOD1_1处观察到低电平有效信号、该信号从 PMOD0_1[内部生成 PPS]环回输出。

    我希望以50%占空比发送的 PPS 应该在 PMOD1_1上收到。 但它的波形不是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 信号处的波形是什么?

    您是否能够显示示波器迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题得到了解决、因为 FPGA 中存在 IO 标准问题。 PMOD0_0_LS 在 Xilinx 提供的 XDC 文件中包含 POD12。 当更改为 LVCMOS12时、我们将正确获得1PPS