This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08:P2P 器件、但具有更高的输入转换上升或下降速率

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT08, SN74HCS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273015/sn74ahct08-p2p-device-but-have-a-higher-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:SN74AHCT08
主题中讨论的其他器件: SN74HCS08

大家好、

我的客户正在使用我们的 SN74AHCT08。

现在他们有一个速度要求更高的新项目。

您能否帮助检查我们是否有 P2P 器件、但 输入转换上升或下降速率更高?(SN74AHCT08的最大值为20ns/V)

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大边沿速率与最大速度没有直接关系。 请注意、较高的 ns/V 值表示边沿较慢。

    实际要求是什么(电源电压、速度)? 新项目是否真的需要 TTL 兼容输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我已经向客户再次进行了检查、唯一的要求是更高的 ns/V。

    电源电压、与 SN74AHCT08类似的速度正常。

    目前、CMOS 和其他封装也是可以接受的。

    请帮助推荐一个具有更高 ns/V 的器件。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够处理慢速边沿、请使用具有施密特触发输入的器件、例如 SN74HCS08。