This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:隔离的功能是什么。

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273040/sn74lvc8t245-what-are-the-functions-in-the-isolation

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

我们正在使用 SN74LVC8T245DBR  用于电压电平转换(对于1.8V 至5V、  模数转换器 B 操作 )、请进一步说明此功能。 将其用于我们的应用、如下图所示。

如上述图像中的标记点所示;如果我们关注这些案例 (适用于 采用 A 到 B 操作的1.8V 至5V 电压) ;

案例1: 如果我们使用第3个模式、 OE -H 和 DIR -H、 那么操作中将发生什么呢?

案例2: 如果我们使用第3个模式、 OE -H 和 DIR -L 那么操作中会发生什么呢?

请提供相关的解决方案。

此致、

克里希恩·辛格·乔汉