This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:具有200MHz 数据速率的 P2P 器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273016/txb0108-p2p-device-with-a-200mhz-data-rate

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXB0304TXB0104

大家好、

我的客户 现在正在使用我们的 TXB0108PWR。

在新项目中、它们需要 200MHz 数据速率。

您能帮忙检查一下我们是否有 200MHz 数据速率的 P2P 设备吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 设备。

    TXB0304的数据速率高于 TXB0104、但在其输入端需要更多的驱动强度。

    如果有单向信号、请使用单向或方向控制转换器。