This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:NLSX5014DTR2G 引脚对引脚替代

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, LSF0204, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273528/lsf0204-nlsx5014dtr2g-pin2pin-alternative

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXB0104、、 TXB0304

大家好、

 TI 中是否有任何具有 NLSX5014DTR2G 的引脚对引脚器件? 交叉参考工具中显示的 LSF0204和 TXB0104没有相同的输入。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 设备。

    其功能与 TXB0304相同、后者在 TSSOP 封装中不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi:

    Clemens 是对的、如果您有任何疑问、请告诉我们。

    此致、

    插孔