This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:VCCA 和 VCCB 被分配到相同的电压电平并用作开关

Guru**** 2690235 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273394/txs0102-vcca-and-vccb-assigned-to-same-voltage-level-and-use-it-as-a-switch

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66

您好!

情况是、我有 UART/I2C 信号(UTX_SDA)和(URX_SCL)进入子板、在这里、我想对这些信号进行门控、除非满足特定条件。 我已经决定使用该器件 通过 OE 引脚启用或禁用信号。 当我想把这些信号传递给子卡时、我可以使 OE 为高电平、当我想把这些信号选通时、我可以将 OE 下拉。 请告诉我此器件是否适用于此应用。 如果不是、则建议我选择兼容 UART 和 I2C 的器件、我可以随意禁用和启用该器件。

此致

奥瓦伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以只使用双通道开关、如 SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回复、我想知道 TXS0102是否可用于门控 I2C 或 UART 信号、其中 VCCA 和 VCCB 处于相同的电压电平。 如果此器件无法实现、那么我可以研究替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Owais:

    是、只要满足以下两个条件、此操作就有效:

    1. VCCA 和 VCCB 彼此相等、并且至少为2.3V。  

    2.在正常操作期间,VCCA 不能大于 VCCB

    请注意、当器件被禁用(OE 接至低电平)时、I/O 将被置于高阻抗状态。 在数据表中、器件置于高阻态时的泄漏电流被定义为 IOZ。

    TXS0102支持 I2C 信号、但由于 UART 信号每个通道的方向都是固定的、因此建议使用固定方向/方向控制型转换器、尤其是在需要关注信号完整性和/或需要缓冲时。  

    SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换(修订版 B)

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的讲解。  您的建议是什么、我应该使用 TXS0102或者使用  SN74LVC2G66来对进入子卡的 UART/I2C 信号进行信号门控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G66更简单、更便宜。 TXS 可以工作、但只有在您有其他理由选择它时才有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 如果您不介意、请解释您 选择 TXS 器件的其它原因是什么。 我只是想确保我不会遗漏任何事情在我的最后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已在其他地方使用该应用程序、则可能需要简化 BOM。 或者您在仓库中已经有很多这样的设备。 或市场要求所有新电路板的名称中必须包含带有"X"的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Owais:

    请注意、此外 、SN74LVC2G66 (仅接受1个电源)具有更宽的工作电压范围(高达5.5V)、而 TXS0102 (接受1个或2个电源)仅在 VCCA = VCCB 时用于2.3V~3.6V 的电压范围。  这最终取决于您的系统要求。

    此致、

    插孔