This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:隔离问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273694/sn74avc4t245-isolation-question

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

我的客户想要使用我们的 SN74AVC4T245RGYR。

典型电路如下所示:

客户有 五个问题:

、Ω 如果它们将 1OE、2OE、1DIR 连接 至 1.2V、2OE 接至 GND、并选择 SN74AVC4T245RGYR 1A 数据与1B 数据、2B 数据与1A 数据、那么 数据是否会  使用  B 数据进行隔离 ?

2、如果  VCCA=3.3V、 VCCB=    3.3V、则将1OE、2OE、1DIR 连接到3.3V、2OE 接地、并选择 SN74AVC4T245RGYR 1A 数据到1B 数据、2B 数据到1A 数据、那么   用  B 数据隔离数据 吗?

3、如果 1OE=2OE=L、1DIR=L、2DIR=H 并选择  SN74AVC4T245RGYR 1A 数据转换为1B 数据、2B 数据转换为1A 数据、是否会使用 B 数据隔离数据 ?

4、如果  VCCA=3.3V、 VCCB= 3.3V,1OE=L、1DIR=L、2DIR=H 并选择 SN74AVC4T245RGYR 1A 数据转换为1B 数据、2B 数据转换为1A 数据、是否会使用 B 数据隔离数据 ?

5、这种隔离式意味着电压和电流两者隔离?

谢谢。

布赖恩

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两侧相互隔离。 所有输入均为高阻抗、漏电流很小;所有启用的输出均驱动至各自侧的 VCC 或 GND。