This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:SN74AXC8T245传播延迟时间差异

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273480/sn74axc8t245-q1-sn74axc8t245-propagation-delay-timming-difference

器件型号:SN74AXC8T245-Q1

嗨、Expert,

我的客户在其项目中使用了 SN74AXC8T245QPWRQ1。 当它们进行传播延迟时序测试VCCA=1.8VVCCB=3.3VB6A6UART_TX)之间的延迟大于 4n。  

实际上、采购和终端设备 要求 已得到满足。  但是、该值超出了我们对数据表的要求。

您是否愿意帮助我确定延迟 是否可以被接受或不在 IC 级别?是否有任何风险?

非常感谢您的热情帮助!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些输入边沿速率和输出负载下、指定的传播延迟值得到保证。 测试条件、尤其是输出端的容性负载是否相同?