This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273837/lsf0102-lsf0102

器件型号:LSF0102

当 Vin=0V、Vref_A/B = 0时、泄漏电流是多少、但 I2C 的 A1/A2上有输入。 单电源工作的情况下会发生(无线充电 Rx 提供)、但需要正常的内务使 I2C 工作、这里的漏电流是多少?

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    该泄漏电流可在数据表的以下参数下找到:  

    此致、

    插孔