This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:Nsurea 74LV165PW 引脚对引脚器件

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A, SN74HCS165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274255/sn74lv165a-nexperia-74lv165pw-pin2pin-device

器件型号:SN74LV165A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS165

大家好、

我们是否有74LV165PW 的低成本直接替代产品(如下所示的数据表)? 我似乎没有找到一个。  

8位并行输入/串行输出移位寄存器(nexperia.com)

SN74LV165A 较旧、SN74LV165A-SN74LV165A EP 成本太高。  

谢谢!

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV 和 LV-A 是稍有不同的逻辑系列(LV 具有正钳位二极管;LV-A 具有可过压输入)。

    SN74LV165A 与74LV165于同一年推出。 如果您确实需要更新的器件、可考虑具有较低驱动强度的 SN74HCS165。