This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:为什么单一通道不从 MCU 流向输出端口?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273516/sn74lvc8t245-why-single-not-flow-from-the-mcu-to-output-port

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

大家好、

我们在此项目中采用 A 到 B 操作模式。

但是、我们无法获取来自以下位置的信号流(脉冲): 端口 A 的输入  (来自 C678的 GPIO 引脚的输入)到 端口 B 的输出。

连接或其他方面有什么问题?  

请尽快为我们提供有关此主题的解决方案!

此致、

克里希恩·辛格·乔汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电源都必须具有去耦电容器。 未使用的输入不得悬空。

    您遇到了什么问题? 输出引脚会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    感谢您的支持、我获得了该主题的分辨率。

    此致、

    克里希恩·辛格·乔汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishn:

    为了帮助其他可能有类似问题的人也学习、您能否帮助确认解决方案? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael。

     我们  结合使用了下拉电阻器和1.8V GPIO (来自 MCU)、完成此连接后、我们连接到 SN74LVC8T245。

    它运转良好。

    此致、

    克里希恩·辛格·乔汉