This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4024B:后缀 PN

Guru**** 2500445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274110/cd4024b-suffix-pn

器件型号:CD4024B

您好!

我在 DS 中没有发现 CD4024BM 和 CD4024BM96之间的差异。

CD4024BM 已停产。

谢谢。

FG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无后缀:管
    "96"后缀:卷带