This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274807/lsf0102-questions-of-lsf0102

器件型号:LSF0102

尊敬的团队:

您可以帮助仔细检查原理图、如下所示吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 上拉电阻器非常强。 您的3.3V 器件可能没有足够的驱动强度供它们使用。 一般而言、我会使用类似于3.3 kΩ 的东西。 5V 总线是否具有很高的电容?

    否则、看起来正常。