This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:方向连接双确认

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274463/sn74axc4t245-q1-dir-connection-double-confirm

器件型号:SN74AXC4T245-Q1

您好、团队成员:

我的客户想要再次确认 DIR 引脚是否可以直接连接到 GND 或 VREF_A?

无需在 DIR 引脚和 GND/电源之间添加 RES?

我认为对于我们的 IC 来说是可以的、但它可能需要添加一些 RES 来提供外部保护? 也许您可以从系统/ IC 级别向客户说明。

如有必要、请建议使用 RES 值。

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T245-Q1本身不需要电阻器。 您可以将其添加到、例如、允许在调试期间删除/测量。