This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:安全故障模式

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269827/sn74lv244a-safety-failure-modes

器件型号:SN74LV244A

您好!

我们在安全电路内工作、并 使用 SN74LV244APWR 收发器/缓冲器来管理从 MCU 到栅极驱动器的 PWM 脉冲。 我们可以从安全的角度保证、切断 VCC 电源和/或输出使能将确保缓冲器的输出上没有信号/脉冲?  我们能否获得有关该元素失效模式的信息以分析失效影响?

此致

罗伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rober,

    切削 VCC 不能保证没有脉冲(反向功率始终是可能的)。 但是、保持输出使能端为高电平将阻止器件输出。

    要了解更多信息、您必须更具体。 其中有许多系统注意事项、TI 不对任何失效模式提供性能保证或建议。 如果您需要故障模式分布信息、则必须在内部论坛上请求。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢您的答复。  你说内部论坛是什么意思? 我在哪里需要 此类信息?

    此致、

    罗伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您是否有销售代表为您的公司提供支持? 许多质量信息都将在保密协议下提供。 内部论坛也仅面向销售代表和现场应用工程师。 您必须拥有内部 TI 帐户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Albert、  明白了。 谢谢!