This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04-Q1:SN74LV1T04-Q1是逆变器还是非逆变器?

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T04, SN74LV1T04-Q1, SN74LV1T34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1275134/sn74lv1t04-q1-sn74lv1t04-q1-is-an-inverter-or-non-inverter

器件型号:SN74LV1T04-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T04、、 SN74LV1T34-Q1

尊敬的先生或女士:

我 ,SN74LV1T04是一款逆变器栅极,、但是 SN74LV1T04-Q1是 汽车版 SN74LV1T04,看起来像是一个非逆变器栅极。

您能否  准确告诉我 SN74LV1T04-Q1 是否是逆变器?

谢谢

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SN74LV1T04-Q1数据表中的一个错误。 (我想该表复制自 SN74LV1T34-Q1数据表。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这意味着 SN74LV1T04-Q1是一款逆变器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;所有74xx04器件都是逆变器。