This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4516B:需要了解波形的原因

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4516B, CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274765/cd4516b-need-to-understand-why-the-waveform

器件型号:CD4516B
主题中讨论的其他器件: CD4013B

您好!

我们需要了解为何在 U1-引脚5上引起以下切换波形。

它应该始终为高电平、还是在突出显示的部分切换?

请帮助我们理解。

此致、

Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC U1和 U2的 P1、P2、P3和 P4连接到 U2-PIN2 (即 MSB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /CI 是输入引脚、因此不会直接受 CD4516B 的影响。

    请展示 CD4013B 的相关输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查以下波形、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请放大振荡的开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种行为合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出跟随输入。 我认为这没有什么问题。