https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274795/sn74avc8t245-sn74avc8t245
器件型号:SN74AVC8T245主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245
您好!
我计划使用 SN74AVC8T245通过数据速率为每通道60Mbps 的 ULPI 接口转换 USB 信号。
USB 信号是双向的、因此我想知道如果我将方向从 A 切换到 B、将激活多长时间。
我选了 USB 协议、切换时间应该在16ns 内、我不确定这款芯片能否满足要求、请帮我确认。
此外、我看到有一项布局要求、即 PCB 线迹应与此芯片短接、您对此有更具体的要求吗?
因为在我们的路径中、将有一根1m 电缆、两根10cm 电缆和20inch PCB 布线、我们是否有此路径的风险?
谢谢。
强