This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17的问题

Guru**** 2770555 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274805/sn74lvc2g17-questions-of-sn74lvc2g17

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件:TXU0102、LSF0102

尊敬的团队:

您可以帮助仔细检查原理图、如下所示吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LVC 器件、不能保证在5V 电源下接受3.3V 信号。

    使用 TXU0102等转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的答复。

    是不是因为数据表没有写入 VCC 为5V 时 VT +和 VT 的电压范围、所以不能保证可以接收3.3V 信号? 您能帮助我在5V 电压下测试 VT +和 VT 的电压范围吗? 很感激
    两个信号 VGA_HSYN 和 VGA_VSYN 的上升时间要求非常严格、LSF0102无法满足要求;根据 TI 官网上 LSF 系列产品计算公式、Trise=2RC=2X4.7KX15pF=141ns、比 VGA_HSYN 和 VGA_VSYN 信号所需的5.36ns 大得多。

    1.产品说明书显示输入电压范围为0~5.5V、输出电压范围为0~VCC;我当前的使用场景是、当3.3V 信号电平为输入、VCC = 5V、输出为 VCC = 5V 时、应该可以、对吧?
    当 VCC = 5V 且输入为3.3V 信号时、只有 VT +最小值< 3.3V 且 VT -最大值< 3.3V 时、才能确保正常接收3.3V 信号输入、对吧?
    3.您推荐的 TXU0102的数据表也具有低于200Mbps 的速率限制。 如果存在速率限制、则输出也应该有 Trise 限制、对吧?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于数据表中未显示的值、您可以参阅此处的常见问题解答: 要估算数据表中给定值之间的规格值、最好使用哪种方法? 

    如果您希望更改为 TXU 或 LSF 器件、我建议您在转换器论坛上发布新帖子。