This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS245-Q1:用例 Vcc=3V、VI =5V

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276102/sn74hcs245-q1-use-case-vcc-3v-vi-5v

器件型号:SN74HCS245-Q1

大家好、Logic 团队、

我收到了客户的问题。

当 Vcc=3V 且 Vin = 5V 时、输入电压是否被钳位在 Vcc+0.5V 并且电流通过二极管?

TI