This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:输入电流要求

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276093/sn74lvc245a-input-current-requirements

器件型号:SN74LVC245A

您好、我正在使用  SN74LVC245APWR IC 的限制。 我的问题是什么 电流 对控制引脚的要求( OE 引脚19和 中文 引脚1)和 I/O 引脚 这些概念。 根据数据表(第7.5节"电气特性")、列出了 Icc 和 II 差值电流、但我不太想知道在试图了解 Icc 和 II 电流要求时应使用哪种规格、 控制和 I/O 引脚 。 请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 II 很重要;请参阅 了解和解释标准逻辑数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 数据表还列出了 Icc 和 ICC 差值电流规格。 是只用于 Vcc 线路上的电流、还是也包括控制和 I/O 引脚的电流?  请告知。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Icc 是流入 VCC流出 GND 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、因此根据数据表、II 电流应为+/-10uA (最大值)。 我在下面附上了我的原理图。  您能否说明我是否在 EN 引脚上使用正确的上拉电阻(R216)值。 或者我应该将其更改为其他值吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10 kΩ 可以、与0 Ω 和130 kΩ 之间的任何其他值一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但请帮助我理解这一点:例如、如果我使用0欧姆的电阻器、该 IC 的控制引脚的电流是否不会远高于最大额定电流(10uA)。 IC 在这种情况下的行为。 请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    II 规范描述了当您将电压直接施加到引脚上时流过的电流大小(请参阅测试条件)。

    请注意、CMOS 输入具有极高的阻抗。 10 µA 是最高温度下的理论最坏情况值;典型输入电流要小一个数量级。