This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T45:SN74AXC2T45的 A1 A2 B1 B2是否有内部上拉电阻器?

Guru**** 2506645 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1275262/sn74axc2t45-does-a1-a2-b1-b2-of-sn74axc2t45-have-internal-pull-up

器件型号:SN74AXC2T45
主题中讨论的其他器件: TXU0202

专家、您好!

   SN74AXC2T45的 A1 A2 B1 B2是否有内部上拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 未使用的输入不得悬空;请参阅第6.3节的脚注(2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    我还有一个问题。

    SN74AXC2T45的 DIR 同时更改 A1 A2输入或输出模式。

    客户需要更灵活的方向选择、例如:

     A1为输入、B1为输出

    A2为输出、B2为输入

    TI 是否具有以下产品:两个通道的输入和输出方向可以单独更改、也可以固定为 A1输入、A2输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXT2T245或 TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!