This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:要将3.3V 转换为5V/3.3V 系统的总线收发器?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74LVC4245A, SN74LXC8T245, SN74LV4066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276402/sn74lvc4245a-what-bus-transceiver-to-translation-from-a-3-3v-to-a-5v-3-3v-system

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245、TMUX1574和 SN74LV4066A

您好!

我需要将我的3.3V MCU IO 端口连接到将连接到5V 或3.3V 系统的连接器。
我了解了 SN74LVC4245A、这是一款带有两个独立电源轨 VCCA (5V)和 VCCB (3.3V)的8位总线收发器。 但数据表指出控制电路(DIR、OE)由 VCCA (即5V)供电。
我的问题是、能否将(DIR、OE)连接到3.3V MCU 引脚、因为 MCU 是 I/O 信号的源? 恐怕如果我连接它们、会缩短5V 和3.3V 电压轨。!
是否有任何其他类似芯片将3.3V I/O 转换为3.3V/5V 系统?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入端的阻抗非常高、因此不会有电流流动。 但3.3V 信号不足以支持5V 输入。

    只需使用 SN74LXC8T245等更灵活的器件、即可将 VCCA 侧连接到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Clemens、

    优点是它 采用 TSSOP 封装、缺点是输出使能和方向引脚以 Vcca 为基准、如果它们以 Vccb 为基准、我在设计中不会更改任何内容、但... 似乎我必须重新路由 PCB 板..

    因为我要将 MCU I/O 连接到要用作串行通信协议、数字 I/O 或模拟输入的连接器... 您是否认为 SN74LXC8T245 不会影响任何用例的功能? 根据数据表、传播延迟和电流能力 已经足够好、但我不知道模拟输入!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字 I/O 不得与模拟信号一起使用;请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    要将收发器与模拟信号断开、请使用 SN74LV4066A 或 TMUX1574等开关。