This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:控制引脚和 I/O 引脚的输入电流要求

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276099/sn74alvc164245-input-current-requirements-for-control-pins-and-i-o-pins

器件型号:SN74ALVC164245

大家好、我在 设计中使用了 SN74ALVC164245 IC。 我的问题是什么 电流 对控制引脚的要求( OE 引脚48和 中文 引脚1)和 I/O 引脚 这些概念。 根据数据表(第6.6节电气特性)、列出了 Icc 和 II 电流增量、但我不太想知道当试图了解以下位置的电流要求时、应该参考哪种规格 控制和 I/O 引脚 。 请告知。 仅供参考、我的 VccA ia 3.3V、VccB 为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 II 很重要;请参阅 了解和解释标准逻辑数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您提到的文档中提到了适用于控制输入和 A B I/O 端口的 II、那么它太棒了。 但当我查看 IC 的数据表时、它只提到控制输入的 II、而没有提到 I/O 端口。 I/O 端口的电流应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    数据 I/O 不会超过控制输入。 因此、您可能也会使用相同的规格、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想是可以的。 系统中、  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    我还将联系设计团队以帮助进一步确认、并在他们提供反馈后立即向您更新、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    事实证明、它在 IOZ 下也具有10uA 的注释、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢