This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH245A:NiPdAu | SN 铅涂层

Guru**** 2507465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1275911/sn74lvch245a-nipdau-sn-lead-finish

器件型号:SN74LVCH245A

 SN74LVCH245APW 与 SN74LVCH245APWR 之间的引线镀层有何差异 ? 我不熟悉 NiPdAu | SN (相对于 NiPdAu)的铅涂层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这仅仅意味着它可以完成两种操作。 它并不是指 NiPdAu 和 Sn 的组合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。 这只是一个新版本的"无关"吗? 我们以前使用"X"作为通配符、因为我们不在乎最终完成情况、但这已经成为一个问题、因为它不是有效的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这是由于采用了多站点设备。 不同的制造厂可能使用不同的铅涂层。 通常、如果客户不想使用 SN 涂层、我们会提供"G4"器件型号、以专门介绍 NiPdAu 涂层。