This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:SN74LVC1G14DBV

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277128/sn74lvc1g14-sn74lvc1g14dbv

器件型号:SN74LVC1G14

您好!

 您能否调整器件 SN74LVC1G14DBV 的 PDN? 在您的网站中、系列处于激活状态、而我们拥有 PDN、并且根据它、器件处于 EOL 阶段。

随附 PDN。

此致、

Harshita

热费舍尔科学公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 PDN 只涉及接合线的变化。 PDN 未提及 EOL、且 SN74LVC1G14未停产。

    本 PDN 文档有三个修订版、分别为20140319,001,20140319001 A 和20140319001 B 。 前两个版本包含一些芯片、这些芯片并未实际更改接合线、因此在 B 版本中删除了这些表项。 "版本 B 将删除部分器件"一句适用于 PDN 中的表、而不是实际器件。