This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:xOE_引脚的输入上升/下降时间

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74HCS125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277057/sn74lvc125a-input-rise-fall-time-for-xoe_-pins

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS125

你好

问题1:
我的客户使用 SN74LVC125A。
数据表显示输入转换上升或下降速率小于8ns/V、如下所示。
此规范是否不仅适用于1A 至4A、还适用于1OE_至4OE_?


问题2:
我的客户将所有1A、2A、3A 和4A 都连接到 GND。 通过控制1OE_、2OE_、3OE 和4OE_信号,他分别使用1Y、2Y、3Y 和4Y 作为其他电路的使能信号。 如果 xOE_上升/下降速率超过8ns/V、会出现什么问题?

此致、

平野健