This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV132A:温度范围变化

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277506/sn74lv132a-temperature-range-change

器件型号:SN74LV132A

大家好、

我的客户从2002年开始一直在使用 SN74LV132APWR、发现温度限值从85变为125。

数据表第2页 指出 更改 是 在2010年进行的、但 GPN 似乎是不同的器件(LV126A)。

有人能告诉我确切的温度范围何时从85°C 变为125°C、为什么数据表上的器件型号不同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此修订历史记录很可能是一个拼写错误。 一段时间前、我们对我们的许多器件实施了质量温度升高测试。 更改数据表时、这可能是人为错误。