This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:LSF0204-Q1

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277545/lsf0204-q1-lsf0204-q1

器件型号:LSF0204-Q1

大家好、

大家好!

我们计划 在设计中使用 LSF0204-Q1。

我们需要将 MDC、MDIO 信号的电平转换为2.5V 到3.3V。

我们想知道转换时的传播延迟。

在数据表中、我们可以看到1.2V 到1.8V 转换和1.8V 到3.3V 转换的传播延迟值。

您能帮助我计算2.5V 到3.3V 的传播延迟吗?  

感谢您的理解。

此致、

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些测试条件不对应于建议的电路(EN 未正确偏置)。

    无论如何、此器件是无源开关、因此其时间始终为几纳秒。 但请注意、该器件具有开漏输出、因此上升沿的速度主要取决于负载电容和上拉电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clemens Ladisch,

    您能否帮助我们计算传播延迟时间、以便我们可以从侧面进行检查并实现。 感谢您的理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    在为该器件收集数据期间未捕获这些时序值。 Clemens 在这里是正确的、计时参数仅基于器件周围的外部 RC 元件、因为它们对上升时间的影响最大。 有关详细信息、请观看此 Logic Minute 视频。

    [FAQ]哪种方法最适合用于估算数据表中给定规格值之间的值?

    此致、

    插孔