This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4020:传播延迟

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276327/sn74hc4020-propagation-delay

器件型号:SN74HC4020

您好!

我对"SN74HC4020"的传播延迟有疑问。

数据表仅列出了从 CLK 到 QA 的传播延迟。
如何计算从 QA 到其他输出的传播延迟?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 CLK 至 QA、数据表中没有其他输出的确切传播延迟数字。 您可以估计内部触发器上的传播延迟与从 CLK 到 QA 的传播延迟相同,因此从 QA 到 QB 的传播延迟将是 tpd (CLK_QA),从 QA 到 QD 的传播延迟将是3* tpd (CLK_QA) 。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的回答。

    在其他制造商的数据表中、CLK_QA 的 tpd 约为 Qn_Qn + 1的一半。

    使用 n* tpd (CLK_QA)计算时、值是否过大?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的74hc4020器件的性能与我们的竞争对手相似、因此可以假定输出之间的 tpd 会遵循类似的趋势。 不过、我们只能保证数据表中包含的内容、所以我为您提供了最坏情况的估计值。