This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP 计时询问 EP

Guru**** 2767815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277391/sn74lvc1g07-ep-sn74lvc1g07-ep-timming-inquire

器件型号:EP

您好!

我使用 SN74LV1G07将3.3V 输入信号转换为1.8V 输出信号。

但鉴于当前设计、1.8V 上电发生在3.3V 之前、不知道在没有有效输入电平时输出是否会有任何异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况下的泄漏电流指定为 Ioff。 10 µA 应该是无害的。