This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:数据表修订版 C。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277792/sn74lvc8t245-the-datasheet-revc

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245

大家好、

已对 DS 进行修订、并在电源建议部分添加了以下文本。

>建议首先对输入电源轨上电,以避免在输出电源轨斜升时出现内部浮动。 但是、两个电源轨可以同时斜升。

如果不遵循、这是否会导致异常行为?
我们一直在使用它、并需要更改设计以符合这一要求。

Br.
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜类似的效果、如 [FAQ]中所述、慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    最简单的更改是改用 SN74LXC8T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    除了 Clemens 反馈外、可能发生的异常行为是针对上电期间输出的状态发生的、即主要在上电期间发生(这可能是快速干扰而不会损坏)、完全上电后、无需担心。

    因此 、如果您在建议之外使用它、并且对上电期间的输出状态没有太大关心、您可以继续使用或也可以使用 LXC 建议、谢谢。

    此致、

    迈克尔.