This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T08-Q1:针对 VCC 的输入电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T08-Q1, SN74LVC08A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277437/sn74lv4t08-q1-input-voltage-against-vcc

器件型号:SN74LV4T08-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC08A-Q1

您好、TI 专家、

我注意到 SN74LV4T08-Q1具有电压 转换功能、但我们可以将其用于直接替换以下两个部分吗?

 SN74LV4T08QPWRQ1  

 SN74LVC08AQPWRQ1  

我认为我们可以在输入和 VCC 上使用相同的电压。

因此、即使我们不需要任何电压转换功能、我们仍然可以实现此目的。

我可以就上述问题发表意见吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC08A-Q1具有不同的电气特性(较高的驱动强度、Ioff)。 但如果您不关心这些问题、可以改用 SN74LV4T08-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    我的缺点...

    我打算更换  SN74LV08ATPWRG4Q1 和  SN74LVC08AQPWRQ1。

    对于我来说、如果我们想将其替换为  SN74LV4T08-Q1  结果。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    是的、您应该能够1-1更换。