This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108 &LSF0108 &TXB0304数据速率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, LSF0108, TXB0108, SN74AXC1T45, SN74AXC8T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278179/txb0108-txb0108-lsf0108-txb0304-data-rate

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:LSF0108、、 SN74AXC1T45SN74AXC8T245、SN74AXC4T774、 SN74AXC4T245

大家好、

我的客户现在正在使用 NXP 的 NXB0108PW。

现在它们具有一个测试条件:5ns 电压脉冲。

您可以帮助检查以下问题吗:

  1. 如果他们要传输这个5ns 脉冲、这意味着他们需要一个具有200m 数据速率的器件吗?
  2. 我在 LSF0108中看到了一个图: 图6-1。 信号完整性(50 MHz 处为1.8V 至3.3V 上行转换)、您能否帮助我们了解100MHz 的数字?
  3. 您能帮助检查这3款器件是否满足5ns 脉冲要求吗? 会有任何失真吗?
  4. 您能帮忙推荐一款用于5ns 脉冲的器件吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NXB0108和 TXB0108的时序非常相同。

    1.是、5ns = 200Mbps = 100 MHz。

    2.向左移动5ns 的下降沿会得到下面的曲线。 请注意、输出信号实际上并未达到3.3V。并且输出上升沿的速度在很大程度上取决于上拉电阻器的值和电容。

    3. LSF 具有开漏输出,因此上升沿会更慢。 TXB 器件的输出非常弱、因此其速度受到限制。 所有这些都不能保证在200 MHz 工作。

    4. SN74AXC1T45

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速回复。

    SN74AXC1T45只有一个通道。

    能否帮助您确认一下、我们是否有一些具有4个或8个通道的器件可以满足他们的要求?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T245、SN74AXC4T774、SN74AXC8T245。