This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH244A-SP:盖材料和连接

Guru**** 2605655 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH244A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266267/sn54lvth244a-sp-lid-material-and-connection

器件型号:SN54LVTH244A-SP

SN54LVTH244A-SP 的 CDP (W)封装是否具有金属盖? 该盖子是悬空的还是与任何东西进行电气连接?  

数据表上的封装图有一个注释、指出盖子可以是陶瓷、但我看到了另一篇 标明是铝质的帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您指的是引用铝盖的那篇文章是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请参阅此帖子 :https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832159/sn54lvth244a-sp-package-dimensions-material 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    盖板材料应采用铝材料、如柱中所述。 封装图是一个通用页面、可插入到包含该封装的任何器件的数据表中。 盖子   可能是陶瓷的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Albert。   

    我的问题的第二部分是盖子是否与任何东西电气连接、 还是悬空了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    盖子不应连接到任何物体上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    需要重新讨论盖子材料上的问题。 请参见 SN54LVTH244A-SP 的下图。  这看起来不是铝盖、除非它涂有其他材料。  您能仔细检查一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我将研究在一周结束时向您提供答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉响应出现延迟。 我是目前唯一一个支持 E2E 的公司、我让这个问题迎刃而解。 下面附上了材料成分的屏幕截图: