This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:当 VCC 电压降至低于什么电平时、IO 将变为高阻抗?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245-Q1, SN74AXC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278723/sn74avc4t245-q1-when-the-vcc-voltage-drops-below-what-level-will-io-become-high-impedance

器件型号:SN74AVC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774-Q1

大家好、团队

希望您做得好!

当 VCC 电压降至低于什么电平时、IO 将变为高阻抗?

我看到 SN74AXC4T774-Q1列为100mV、但 SN74AVC4T245-Q1的数据表中没有相关说明。

感谢&最好的香草

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    使用 GND 作为参考点、类似的建议是适用的 、谢谢。

    此致、

    迈克尔.