This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:器件输出转换时间范围

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278665/sn74lvc2g17-q1-range-for-device-output-transition-time

器件型号:SN74LVC2G17-Q1

您好!

您能否提供1.8V 电源电压范围内工艺和温度变化的输出转换时间限制(或输出压摆率)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 (+)[常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    对于此器件、在1.8V 时、线性插值的 ROL = 95和 ROH = 98

    TLH (最大值) = 98 Ω * 50 pF * 2 = 4.75ns

    thl (最大值) = 95 Ω * 50 pF * 2 = 4.9ns

    取最大值。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malcolm、

    我希望这是一个很好的估算、能够奏效。

    您能否从工作台或仿真中提供一些与计算值相关联的输出曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 IBIS 模型的仿真曲线:

    红色表示强/快拐角时间、蓝色表示弱/慢拐角时间。  

    两个角在上升沿都是最慢的、慢角的延迟为8.49ns、快角的延迟为2.16ns。