请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G17-Q1 您好!
您能否提供1.8V 电源电压范围内工艺和温度变化的输出转换时间限制(或输出压摆率)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否提供1.8V 电源电压范围内工艺和温度变化的输出转换时间限制(或输出压摆率)?
请参阅 (+)[常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛
对于此器件、在1.8V 时、线性插值的 ROL = 95和 ROH = 98
TLH (最大值) = 98 Ω * 50 pF * 2 = 4.75ns
thl (最大值) = 95 Ω * 50 pF * 2 = 4.9ns
取最大值。
此致!
马尔科姆