This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14-Q1:支持慢速输入转换速率的逆变器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278684/sn74ahc1g14-q1-inverter-that-supports-slow-input-transition-rate

器件型号:SN74AHC1G14-Q1

您好!

我们的客户正在寻找一款类似于 SN74AHC1G14-Q1的逻辑逆变器、该逆变器支持缓慢的输入转换(10us 至1ms 转换时间)。 可能数据表出错、但表明存在转换时间限制:

您能否推荐一款通过汽车认证且支持在3.3V 电源下进行极慢输入转换的单路逆变器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Δt 表中的 Δv;施密特触发输入没有 Δ V/Δ t 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、

    我相信您是正确的、但我需要为数据表提供支持的 TI 团队确认问题并提供正确的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是数据表错误。 施密特触发器件没有输入转换速率。 我们将纠正该问题。

    此致!

    马尔科姆