This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74:TI 器件查找页面无效

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277331/sn74hc74-ti-part-lookup-page-is-useless

器件型号:SN74HC74

我已经尝试查找有关正确使用 TI 器件查找的信息、结果是2231篇可能的文章。  我没有时间去做所有的事情,希望某个地方有人能够用某种东西来帮助我解决我们的问题。

对于已经投产多年的设计、我们遇到了一个严重的问题。  简单的 SOIC 74HC74会导致客户现场出现大量被拒绝的电路板。  我们已经跟踪到出现在(希望)一两批芯片上的问题。  我正在尝试 查找有关可能错误批次的日期的信息、但 TI 器件查找根本不起作用。  我尝试了器件数据的多个变体/子部分等、尝试获取有关这些器件的一些信息。

来自可能不好批次的芯片被标记为25ZC10JG3和25Z9K8JG3。  我无法通过查找工具来提供有关这些批次/芯片/其他产品的任何信息。

我们拿了一个发生故障的电路板、用标有21ANS5MG4的芯片替换了"坏"芯片(每块板有5个)、电路板开始正常工作。  有人能告诉我代码的工作原理吗、这样我就能弄清楚如何穿过数百块电路板来找到可能存在故障的电路板。  我注意到在两个未通过测试的系列中、前3个字符和后3个字符相同。  有人知道这是否相关吗?

我真的很感激有人可以提供的任何帮助,因为我有很多的板要去,并需要一种方法来试图将好的和坏尽可能快地分开。  自然,上面的两个系列将自动被认为"坏",但如果前3和/或最后3位也可以用来隔离板,将节省大量的时间。

感谢任何人可以提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    部件查找工具不用于您尝试执行的操作。 日期代码是 NDA 信息、以防止假冒器件。 我们应该能够在内部确定哪些器件属于同一批次。 您还有希望我查找的一些代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我们终于找到了问题。 TI 74HC74与我们客户提供的电路板不兼容。  我们采用了一系列发生故障的电路板、并用竞争对手的组件替换了 TI 组件、现在所有不良电路板都可以正常工作。  我不确定有什么不同、因为74HC74应该非常简单、但我知道的是、我们现在可以为客户提供适当的支持。